Automatische Angebotserstellung für Ihre Frästeile
Finden Sie auf dieser Seite unsere Hilfe für die automatische Angebotserstellung Ihrer Frästeile. Es kann dabei zu Fehlern kommen, die Sie mit Hilfe einiger Tipps ganz einfach beheben können. Dadurch stellen wir unsere Qualität sicher, sodass Sie keine fehlerhaften Bauteile bestellen. Erfahren Sie mehr in unseren Konstruktionstipps.
Falls Sie dennoch Fragen zu meviy haben, wenden Sie sich gerne an unseren meviy Support.
Typische Fehler bei der Angebotserstellung mit meviy
Die hochgeladene 3D-CAD Datei konnte von meviy nicht gelesen werden
Wenn Sie auf diesen Fehler stoßen
1. das Dateiformat konnte nicht gelesen werden
2. PMI konnte nicht berechnet werden
bedeutet dies, dass Sie 3D-CAD-Formate und Erweiterungen verwenden, die von meviy nicht unterstützt werden. Um dieses Problem zu lösen, empfehlen wir Ihnen, die Liste der von meviy unterstützten Formate zu prüfen und anzupassen.
- Autodesk Inventor 2023 oder frühere Versionen (.ipt)
- CATIA V5-6R2022 oder frühere Versionen (.CATpart)
- Creo - Pro/E 19.0-Creo 9.0 (.prt/.neu/.xpr)
- NX - Unigraphics (.prt)
- SolidEdge V19-20/ST10 oder frühere Versionen (.par/.pwd)
- SOLIDWORKS 2023 oder frühere Versionen (.sldprt)
- I-deas (.arc/.unv)
- iCAD SX V8L3 oder früherer Versionen (.icd)
- STEP AP203, AP214 (.step/.stp)
- Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt/.xmt_txt)
- ACIS (.sat/.sab)
- JT (.jt)
- PRC (.prc
Nicht unterstützte Form
Dieser Fehler wird durch das Hochladen einer Form verursacht, die nicht für ein automatisches Angebot mit meviy verfügbar ist. Um dieses Problem zu lösen, überprüfen Sie bitte die verfügbaren Formen, die wir mit meviy anbieten können.
Größe überschreitet automatischen Angebotsbereich
Dieser Fehler wird durch die Größe des hochgeladenen Bauteils verursacht. Ist das hochgeladene Bauteil außerhalb der Größe für den automatischen Angebotsbereich, kann kein Angebot erstellt werden. In diesem Fall müssen die Maße des Bauteils angepasst werden. Überprüfen Sie hierzu unsere verfügbaren Größen.
Nicht unterstützte Bohrungen
Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Bauteil hochgeladen wird, dessen Bohrungsausführungen unser meviy System nicht erkennen kann. In diesem Fall wird die Bohrung nicht unterstützte und muss geändert werden in eine der unterstützten Bohrungsausführungen. Überprüfen Sie hierzu unsere verfügbaren Bohrungstypen.
Unzulässige Taschentiefe
Ein solcher Fehler tritt auf, wenn der Eckenradius innerhalb der sogenannten Tasche nicht mit den gegebenen Werkzeugen gefertigt werden kann. Um dieses Problem zu beheben, bietet es sich an, den Eckenradius entsprechend anzupassen. Eine Möglichkeit hierfür wäre, wenn der Eckenradius vergrößert wird, sodass der Fräser den Eckenradius fertigen kann.
Taschenbreite/tiefe unzulässig
Dieser Fehler tritt auf, wenn die angegebene Bearbeitungstiefe tiefer ist als die Breite der Tasche erlaubt. Der Werkzeugdurchmesser wird durch die minimale Taschenbreite bestimmt. Eine geringere Taschenbreite führt dazu, dass ein schmaler Schaftfräser gewählt werden muss und sodass eine tiefere Bearbeitung verhindert wird. Um dieses Problem zu beheben, bietet es sich an, die Taschenbreite zu vergrößern oder die Taschentiefe zu verringern. Durch eine größere Taschenbreite oder eine geringere Taschentiefe können Sie sicherstellen, dass die Bearbeitung ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.
Tiefe der Bohrung kann nicht gefertigt werden
Dieser Fehler tritt auf, wenn die Bohrung tiefer als vorgesehen ist, was zu einer Kollision zwischen der Spindel und Werkstück führen kann. Um dieses Problem zu beheben, bietet es sich an, die Tiefe, den Durchmesser oder die Position der Bohrung anzupassen, um eine Kollision zu vermeiden und einen reibungslosen Bearbeitungsprozess sicherzustellen.
Eckwinkel können maschinell nicht gefertigt werden
Dieser Fehler tritt auf, wenn ein innerer Eckwinkel keinen Radius aufweist und somit in den Ecken ein Radius bestehen bleibt. Um dieses Problem zu beheben, bietet sich die Verwendung des vorgeschlagenen Radius an, um die Ecke abzurunden. Alternativ dazu kann es notwendig sein, den Entwurf anzupassen, um die Ecke so zu gestalten, dass sie den Anforderungen entspricht und keine unerwünschten Radien aufweist.
Konstruktionstipps für Frästeile: Taschen und Radien
Die Gestaltung der Taschen und der entsprechenden Eckradien ist von herausragender Bedeutung. Diese Aspekte tragen nicht nur zur ästhetischen Gesamtwirkung bei, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung optimaler Funktionalität und Herstellbarkeit individueller Frästeile. In diesem Abschnitt widmen wir uns grundlegenden Designerkenntissen und führen Sie durch die Kunst der Herstellerung von Taschen bei Frästeilen, die Form und Funktion nahtlos vereinen und dabei die Feinheiten der Eckradien berücksichtigen. Um Ihnen bei der Erstellung eines automatischen Angebots für Ihr spezifisches Frästeil zu helfen, werden wir drei verschiedene Arten von Taschen untersuchen: geschlossene Taschen, offene Taschen und Stufentaschen.
Geschlossene Taschen
In einer geschlossenen Tasche, bei der alle vier Seiten verschlossen sind, folgt die Bewegung des Schaftfräsers einem Muster wie in der Abbildung dargestellt. Diese Art der Bewegung bedeutet, dass Winkel, die kleiner als der Schaftfräserdurchmesser nicht bearbeitet werden können. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, an allen vier Ecken einen Innenradius vorzusehen.
Offene Taschen
In einer offenen Tasche, bei der die vier umgebenen Seiten nicht geschlossen sind, ist es möglich Taschenformen ohne Innenradius zu bearbeiten, da diese horizontal bearbeitet werden können. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Einfahrrichtung des Schneidwerkzeugs.
Stufenförmige Tasche
Bei einer gestuften Tasche, wie sie unten dargestellt ist, wird die flachere Tasche mit einem Eckenradius von R2 angegeben. Dies ermöglicht die Bearbeitung mit einem Schaftfräser, der für einen Radius R2 ausgelegt ist. Die tiefere Tasche hingegen ist mit einem Eckenradius von R5 spezifiziert und erfordert entsprechend angepasste Bearbeitungswerkzeuge. Mit zunehmender Tiefe ist ein Schaftfräser mit größerem Durchmesser erforderlich, was eine sorgfältige Bearbeitung gewährleistet.
Radius am Wendepunkt des Schaftfräser
An den End- und Wendepunkten des Schaftfräsers ist stets ein Radius erforderderlich, der dem Schaftfräsers entspricht. Die folgende Abbildung veranschaulicht das Verhalten des Schaftfräsers an diesen Stellen. Der benötigte Radiuswert variiert je nach Tiefe der Tasche, um eine Bearbeitung mit dem optimalen Durchmesser des Schaftfräsers zu ermöglichen.